WELTWEITER SPEZIALIST FÜR DIE ELEKTRISCHE UND DIGITALE GEBÄUDE-INFRASTRUKTUR

Smarte Innenkamera

Die smarte Kamera für den Innenbereich, die Gesichter erkennt und Ihnen Zugriff auf alle Funktionen ohne Abonnementkosten gibt. Die Kamera benachrichtigt in Echtzeit, sodass Ihre Kunden im Falle eines Einbruchs sofort handeln können.

SICHERHEIT – JEDERZEIT

In der App kann sich Ihr Kunde mit jedem Gerät rund um die Uhr auf Livestream-Videos zugreifen. Ausserdem kann er vorhandene Aufzeichnungen durchsuchen und relevante Videos herunterladen.

BENACHRICHTUNGEN ÜBER EINDRINGLINGE DIREKT AN DAS SMARTPHONE

Im Gegensatz zur üblichen Bewegungsmeldung, bei der Ihr Kunde erst umständlich die
Aufzeichnungen anschauen muss, schickt die Innenkamera sofort eine Meldung, wenn ein
Eindringling erfasst wurde - zusammen mit einem Foto des Gesichts und einer Video-Aufzeichnung.
Wenn die Kinder der Anwender an der Kamera vorbeigehen, erkennt sie sie anhand der Gesichtserkennungs-Technologie und schickt eine Meldung an das Smarphone Ihrer Kunden.
Ebenfalls besitzt die Smarte Innenkamera über eine Haustier-Erkennungsfunktion und somit kann der Benutzer jedes Familienmitglied mit einem einfachen Klick identifizieren.

Die Benachrichtigungen können jederzeit nach Wunsch angepasst werden.

SCHUTZ DER PRIVATSPHÄRE: DEAKTIVIEREN SIE DIE VIDEOAUFZEICHNUNG VON FAMILIENMITGLIEDERN

Anders als intelligente Sicherheitskameras vom Typ „Big Brother“, die alles und jeden aufzeichnen, schützt die Smarte Innenkamera nicht nur das Haus, sondern auch die Privatsphäre der Familie. Es genügt, die Profile auszuwählen, die nicht aufgezeichnet werden sollen.

KOSTENLOSE UND FLEXIBLE VIDEOSPEICHERUNG

Es gibt kein Abonnement, keinen Vertrag und keine Gebühr. Die Videos können kostenlos
auf der mitgelieferten MicroSD-Karte gespeichert werden, ausserdem kann ein Dropbox-Konto oder ein FTP-Server als zusätzlicher Speicherplatz verwendet werden.

Wie funktioniert es?

Die Smarte Innenkamera verbindet sich via WiFi mit dem Heimnetzwerk und kann einfach installiert werden. Laden Sie einfach die Netatmo Security-App herunter und geben Sie das WLAN-Passwort Ihres Kunden ein. Keine IT-Kenntnisse erforderlich.

NETATMO Smarte Kameras und BTICINO Sprechanlagen - ein starkes Duo!

Die Video-Hausstationen Classe 100X, Classe 300X und Hometouch sind mit den Smarten NETATMO-Kameras kompatibel. Es sind keine zusätzliche Verkabelung oder Zubehör erforderlich. Wählen Sie die Kameras lediglich im Menü der App und die NETATMO-Kamera(s) werden automatisch aktiviert und erscheinen auf dem Bildschirm der Videohausstation.

Entdecken Sie unser Angebot an vernetzten Video-Türsprechanlagen

http://ekatalog.legrand.ch/de_CH/vernetzte-video-hausstationen/n/92881

Ihr Haus ist nur einen Klick entfernt – von jedem Gerät aus

Über die App können Sie von jedem mobilen Gerät oder Computer aus jederzeit auf Live-Stream oder aufgenommene Videos zugreifen. Ein weiteren Vorteil ist dass Sie Ihre Lieblingsvideos direkt in der App herunterladen können. Mit der Zeitraffer-Funktion sehen Sie auf einen Blick was den Tag über passiert ist - das Video lässt sich schnell ansehen und ist einfach zu teilen.

EIN INTELLIGENTES SICHERHEITSSYSTEM

Für ein Extra an Sicherheit können Sie der Smarten Innenkamera eine zusätzliche Smarte Aussenkamera hinzufügen. Ihr Kunde kann all seinen Überwachungskameras für den Innen- und Aussenbereich über ein und dieselbe App von Netatmo steuern. In der App kann er problemlos von einer Kamera zur nächsten wechseln, um sich einen Überblick über die Ereignisse zu verschaffen.
Bieten Sie Ihren Kunden eine komplette Sicherheitslösung mit der Smarten Innen-Alarmsirene und den Smarten Tür- und Fenstersensoren von Netatmo.

Kostenlose App

Keine Abonnementgebühren App erhältlich im App Store / Google Play

EINFACH FRAGEN ODER
SCHREIBEN

Sagen Sie: „Zeige mir die Innenkamera“
Es war noch nie so einfach die Sicherheit Ihres Zuhauses zu managen.