WELTWEITER SPEZIALIST FÜR DIE ELEKTRISCHE UND DIGITALE GEBÄUDE-INFRASTRUKTUR

Smarte Aussenkamera

Die einzige smarte Aussenkamera, die Personen, Tiere und Autos unterscheiden kann und Ihnen Zugriff auf alle Funktionen ohne Abonnementkosten gibt.
Das intelligente Flutlicht kann manuell über die App aktiviert oder so eingestellt werden,
dass es sich einschaltet, wenn es eine Person, ein Auto oder ein Tier erfasst.
Es beleuchtet den Weg zur Tür und hält ungebetene Besucher fern.

Sicherheit – Jederzeit

Über die App können Sie von jedem mobilen Gerät oder Computer aus jederzeit
auf Live-Stream oder aufgenommene Videos zugreifen.
Des weiteren können Sie Ihre Lieblingsvideos direkt in der App herunterladen.

ERKENNT DIE ANWESENHEIT VON PERSONEN, AUTOS ODER TIEREN

Die Smarte Aussenkamera geht über die Bewegungserkennung hinaus: sie erkennt in Echtzeit, ob sich jemand in der Nähe des Hauses Ihres Kunden aufhält, ob ein Auto in die Einfahrt fährt oder sich ein Haustier auf seinem Hof befindet.
Die Smarte Aussenkamera startet die Aufzeichnung nur dann, wenn wirklich etwas passiert.

KOSTENLOSE UND FLEXIBLE VIDEOSPEICHERUNG

Es gibt kein Abonnement, keinen Vertrag und keine Gebühr. Die Videos können kostenlos auf der mitgelieferten MicroSD-Karte gespeichert werden, ausserdem kann ein Dropbox-Konto oder ein FTP-Server als zusätzlicher Speicherplatz verwendet werden.

Vorbeugung von
Einbrüchen und
Sachbeschädigung

In der Nacht ist ein diskretes Aufnehmen oder Ansehen durch die leistungsstarke Infrarot-Nachtsicht möglich. Die Smarte Aussenkamera verfügt über ein integriertes und intelligentes Flutlicht. Das Flutlicht kann über die App aktiviert oder so eingestellt werden, dass es sich einschaltet, wenn es eine Person, ein Auto oder ein Tier erfasst.
Es beleuchtet Ihnen den Weg zur Tür und hält ungebetene Besucher fern.

Einfach wie eine Aussenleuchte installieren

Die Smarte Aussenkamera verbindet sich via WiFi mit dem Heimnetzwerk und kann einfach anstelle einer vorhandenen Aussenleuchte 220-240V installiert werden.

Ihr Kunde kann all seinen Überwachungskameras für den Innen- und Aussenbereich über dieselbe App von Netatmo steuern. In der App kann er problemlos von einer Kamera zur nächsten wechseln, um sich einen Überblick über die Ereignisse zu verschaffen.

NETATMO Smarte Kameras und BTICINO Sprechanlagen - ein starkes Duo!

Die Video-Hausstationen Classe 100X, Classe 300X und Hometouch sind mit den Smarten NETATMO-Kameras kompatibel. Es sind keine zusätzliche Verkabelung oder Zubehör erforderlich. Wählen Sie die Kameras lediglich im Menü der App und die NETATMO-Kamera(s) werden automatisch aktiviert und erscheinen auf dem Bildschirm der Videohausstation.

Entdecken Sie unser Angebot an vernetzten Video-Türsprechanlagen

http://ekatalog.legrand.ch/de_CH/vernetzte-video-hausstationen/n/92881

Ihr Haus ist nur einen Klick entfernt – von jedem Gerät aus

Über die App können Sie von jedem mobilen Gerät oder Computer aus jederzeit auf Live-Stream oder aufgenommene Videos zugreifen. Ein weiteren Vorteil ist dass Sie Ihre Lieblingsvideos direkt in der App herunterladen können. Mit der Zeitraffer-Funktion sehen Sie auf einen Blick was den Tag über passiert ist - das Video lässt sich schnell ansehen und ist einfach zu teilen.

NOCH MEHR SICHERHEIT

Für ein Extra an Sicherheit können Sie der Smarten Aussenkamera Ihres Kunden eine zusätzliche Smarte Innenkamera anbieten.

Kostenlose App

Keine Abonnementgebühren
App erhältlich im App Store / Google Play

EINFACH FRAGEN ODER SCHREIBEN

Sagen Sie: „Schalte das Licht im Garten an“
Es war noch nie so einfach die Sicherheit Ihres Zuhauses zu managen.