Data center refroidissement actif
Data center refroidissement actif
Que ce soit pour une petite salle de serveurs ou un grand datacenter, pour des immeubles de bureaux existants ou récents, ou pour une baie offrant une capacité faible ou élevée de refroidissement par eau ou par air, vous trouverez ici une solution flexible et économe en énergie pour chaque data center. Legrand propose un portefeuille complet de solutions pour le refroidissement actif : ces produits offrent des applications polyvalentes.
Le portefeuille comprend des systèmes de refroidissement actif à base de H2O (eau) et de DX (réfrigérant). Ces produits sont positionnés comme des cadres entre les racks de 19 pouces. Dans ce cas, on parle de "refroidissement par rangée".
DX
VariCondition-DX est une solution de refroidissement modulaire pour les petites salles de serveurs. Elle est écoénergétique et facile à installer. Le produit est conçu pour refroidir votre équipement informatique de manière appropriée et fiable.
H2O
VariCondition-H2O est la solution de refroidissement modulaire pour les salles de serveurs moyennes et grandes. Elle est écoénergétique et facile à installer. Le produit a été conçu pour fournir un refroidissement fiable de qualité professionnelle à vos équipements informatiques.
Systèmes de refroidissement factices
Les systèmes de refroidissement factices peuvent être utilisés dans les espaces qui ne sont pas encore pourvus d’un système de refroidissement actif (en prévision d’un développement futur). Ils ressemblent exactement à des systèmes de refroidissement actif réels et offrent les mêmes possibilités d'intégration.
Quels sont les avantages du refroidissement par rangée?
Le système de refroidissement par rangée connaît un remarquable essor dans les salles de serveurs et les datacenters depuis plusieurs années, car il présente de nombreux avantages majeurs par rapport au système de refroidissement classique utilisant un plancher surélevé et des unités de climatisation (CRAC).
-
Les équipements informatiques (source de chaleur) et les installations de refroidissement sont rapprochés pour acheminer l’air froid bien plus rapidement et réduire ainsi fortement la consommation d’énergie des ventilateurs.
-
L’air froid est mieux distribué dans le volume à refroidir. L’installation de refroidissement gagne ainsi en fiabilité et le risque de développement de points chauds est réduit.
-
Évolutivité/extensibilité À mesure que le volume à refroidir augmente, il est possible d’agrandir facilement l’installation de refroidissement. De ce fait, seule une augmentation de la demande réelle de refroidissement peut engendrer un besoin d'investissement.
-
Une construction compacte, telle qu’un plancher surélevé, n’est pas nécessaire.
-
Le refroidissement par rangée offre également de nouvelles perspectives pour les configurations existantes : par exemple, la construction de zones à densité élevée dans un datacenter conçu pour une utilisation de faible densité. De nombreux responsables de datacenters (anciens) en arrivent à la conclusion que l’installation de refroidissement existante n’est pas compatible avec la nouvelle génération de matériel informatique. Bien évidemment, ce constat est étroitement lié à l’augmentation rapide de la consommation d’énergie par baie.
Data center refroidissement actif Produits