Le confinement d’allée offre la solution aux exigences élevées auxquelles les centres de données ont toujours dû répondre : un refroidissement et une efficacité énergétique optimaux grâce à la séparation des flux d'air chaud et froid. Avec le Nexpand Corridor, Minkels offre aux gestionnaires et aux propriétaires de centres de données des solutions à l'épreuve du temps, avec la flexibilité et la modularité nécessaires pour accompagner le développement dynamique d'un centre de données moderne.
Le confinement d’allée est la solution aux défis auxquels les centres de données sont confrontés depuis le premier jour : optimiser le refroidissement et l'efficacité énergétique en séparant les flux d'air chaud et froid.
Un datacenter doit intégrer l’infrastructure informatique de la manière la plus efficace possible. Celle-ci a besoin d’espace
pour se développer et évoluer en fonction des nouvelles circonstances, technologies et exigences des utilisateurs. Par
conséquent, des modifications et des innovations sont également nécessaires pour les baies de datacenters haut de gamme afin de garantir une disponibilité, une efficacité, une sécurité et une durabilité améliorées.
La plate-forme de baies Nexpand vous offre l’espace nécessaire pour accueillir toutes les évolutions à venir !
L’une des principales exigences du développement de la plate-forme Nexpand concernait une conception intelligente.
À travers Nexpand, nous avons fait le maximum pour garantir la flexibilité et la modularité de l’installation, ainsi que le réglage à l’infini
des accessoires et des composants. La plateforme donne réellement accès au niveau supérieur de l’infrastructure des datacenters.
Modularité
Grâce au concept hautement modulaire du corridor de nouvelle génération, Minkels offre des possibilités étendues pour mettre en œuvre une solution de corridor étape par étape et donc de manière rentable.
Flexibilité
Grâce à sa conception modulaire, le couloir de nouvelle génération est flexible et peut donc être adapté à l'environnement spécifique du bâtiment.
Installation facile
La modularité des détails de conception garantit que la solution peut être installée facilement et de manière rentable.
Efficacité énergétique
Avec le couloir de nouvelle génération, Minkels propose une solution plus efficace sur le plan énergétique que les autres modèles de couloir sur le marché.
Intégration optimale
Le couloir de nouvelle génération peut être intégré à des systèmes de refroidissement en ligne qui rapprochent le refroidissement de la source de chaleur, mais aussi à des formes plus traditionnelles de refroidissement qui nécessitent un plancher surélevé. En outre, ce concept offre une intégration plug and play avec, par exemple, des systèmes de détection et d'extinction des incendies, des capteurs de surveillance et des contrôles d'accès.
Free Standing Corridor
Lorsque la plus grande flexibilité est requise, le Free Standing Corridor est la solution la plus optimale. Le Free Standing Corridor est un système de confinement d'allées entièrement autonome avec lequel des allées fermées peuvent être créées indépendamment des racks informatiques - ce qui n'est pas habituel dans le marché des centres de données.
Solution de paiement au fur et à mesure de l’avancement de votre projet
Immédiatement après sa mise en œuvre, le couloir libre atteint la même efficacité énergétique qu'un système de confinement d'allée ordinaire avec des baies informatiques. Le couloir froid autonome peut être utilisé à la fois pour le confinement des allées froides et pour le confinement des allées chaudes. Le système - une conception modulaire composée uniquement d'une structure porteuse, de panneaux muraux, de panneaux de toiture et de portes coulissantes - offre aux centres de données une solution rentable "pay-as-you-grow" pour atteindre l'efficacité énergétique avec un faible investissement initial (CAPEX).
Faible investissement initial
Avec le confinement d’allée de nouvelle génération, Legrand Minkels propose une solution plus efficace sur le plan énergétique que les autres modèles sur le marché.
Intégration parfaite
Le confinement d’allée de nouvelle génération peut être intégré à des systèmes de refroidissement en ligne qui rapprochent le refroidissement de la source de chaleur, mais aussi à des formes plus traditionnelles de refroidissement qui nécessitent un plancher surélevé. En outre, ce concept offre une intégration plug and play avec, par exemple, des systèmes de détection et d'extinction des incendies, des capteurs de surveillance et des contrôles d'accès.