Netatmo, reconnu comme expert en solutions de Smart Home, propose une gamme de produits innovants, faciles à utiliser et à installer. Les produits de la gamme PRO de Netatmo bénéficient d'une garantie de 4 ans.
Les produits Netatmo sont compatibles avec les plateformes Google Home, Apple Home-Kit et Amazon
Le Thermostat Intelligent se connecte au relais Netatmo via une fréquence radio propre. Le relais est connecté à internet en wifi et peut ainsi être piloté à distance depuis l’application Netatmo Energy. Ce thermostat remplace la plupart des thermostats muraux et sans fil. Vous pouvez également l’installer en tant que nouveau thermostat pour commander une chaudière ou une pompe à chaleur.
Les Têtes Thermostatiques Intelligentes sont connectées en radiofréquence au relais inclus dans le pack Thermostat Intelligent et dans le pack pour chauffage collectif. Le relais se connecte à internet en wifi et peut ainsi être piloté à distance depuis l’application Netatmo Energy. Si vous avez déjà un Thermostat Intelligent Netatmo, il vous suffit de vérifier, dans les paramètres de l’app Netatmo Energy, le nombre de Têtes Thermostatiques Intelligentes que vous pouvez ajouter.
Le pack de têtes thermostatiques intelligentes pour chauffage collectif convient particulièrement aux immeubles équipés de chauffage collectif ou urbain. Il se compose d’un relais et de 2 têtes thermostatiques intelligentes. Les têtes thermostatiques intelligentes ajustent le débit d’eau chaude provenant des conduites de l’immeuble.
Les têtes thermostatiques se connectent en radiofréquence au relais inclus dans le pack pour chauffage collectif. Le relais est connecté à internet en wifi et peut ainsi être piloté à distance depuis l’app.
La Caméra Extérieure Intelligente est la première caméra de surveillance extérieure qui détecte et signale la présence de personnes, de voitures et d'animaux. Elle prévient en temps réel si quelqu’un rôde autour de la maison, si un véhicule franchit le portail ou si un animal passe dans le jardin. Le projecteur intelligent intégré dissuade les visiteurs indésirables et illumine le passage. La caméra peut se mettre en marche lors de la détection d'une personne, d'une voiture ou d'un animal.
Caméra Extérieure Intelligente avec Sirène
Alerte en temps réel
Recevez une alerte en temps réel sur votre smartphone en cas de détection d’une personne ou d’un véhicule sur votre propriété.
La Caméra Extérieure sait faire la différence entre une personne, un animal, un véhicule ou un mouvement anodin.
La Caméra Extérieure Intelligente est la première caméra de surveillance extérieure qui détecte et signale la présence de personnes, de voitures et d'animaux. Elle prévient en temps réel si quelqu’un rôde autour de la maison, si un véhicule franchit le portail ou si un animal passe dans le jardin. Le projecteur intelligent intégré dissuade les visiteurs indésirables et illumine le passage. La caméra peut se mettre en marche lors de la détection d'une personne, d'une voiture ou d'un animal. Un intrus dans votre jardin ? Votre Caméra Extérieure Intelligente avec Sirène vous alerte et le fait fuir.
Déclenchez la sirène et son alarme assourdissante de 105 dB directement depuis votre application.
Sonnette vidéo intelligente
Sachez toujours qui est devant votre porte et répondez à l'appel où que vous soyez.
Quelqu'un sonne à votre porte quand vous n'êtes pas chez vous? Grâce à une sonnette connectée, vous pouvez parfaitement voir le visiteur, dialoguer avec lui et éventuellement le laisser entrer. Nos solutions vous procurent un sentiment de sécurité et vous permettent ainsi de quitter votre habitation en toute sérénité.
Toujours à la maison, où que vous soyez
Quelqu'un sonne à votre porte?
Où que vous soyez, regardez et répondez en direct à l'appel sur votre smartphone.
Détection de personnes
Recevez des notifications en temps réel lorsqu’un inconnu est à votre porte. Est-ce un cambrioleur ? Surprenez-le alors par un message via le haut-parleur intégré.
Accès GRATUIT à l’application
Stockage vidéo gratuit et accès à toutes les fonctionnalités de l'application sans abonnement.
Sauvegarde sécurisée de vos données
Vos données sont sauvegardées en toute sécurité sur une carte micro SD interne sécurisée et éventuellement sur votre environnement personnel dans le cloud.
Facile à installer
N’ayez crainte, l'installation est aisée. Si vous avez déjà une sonnette filaire, vous pouvez facilement la remplacer par la sonnette intelligente Netatmo tout en gardant le carillon existant dans la maison. Et pour terminer, sans oublier de connecter la sonnette Netatmo au réseau wifi.
Contrairement aux caméras avec détection de mouvement qui nécessitent une perte de temps quant au visionnage des enregistrements, cette caméra vous prévient immédiatement qu'un intrus a été détecté en envoyant une photo de son visage, ainsi qu'une vidéo. La caméra dispose également d'une fonction de détection d'alarme. Lorsque la caméra détecte une alarme, telle qu'un cambriolage ou un incendie, elle envoie une notification au smartphone et enregistre une vidéo.
En cas de fumée, le Détecteur de Fumée Intelligent déclenche une alarme puissante de 85 dB et envoie des notifications en temps réel au smartphone. La batterie du détecteur de fumée a la même durée de vie que celle du produit.
Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent
Le Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent Netatmo veille sur vos clients de jour comme de nuit.
Il mesure en temps réel le taux de monoxyde de carbone, un gaz invisible, inodore et potentiellement mortel. Le domicile de votre client est équipé d’un appareil à combustion (chaudière, cheminée, gazinière…) ? Le Détecteur Netatmo surveillera les particules de monoxyde de carbone émises par ces appareils.
Le Détecteur de Monoxyde de Carbone capable d'alerter où que vos clients se trouvent.
En cas de monoxyde de carbone chez vos clients, le Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent Netatmo les alertera grâce à son alarme de 85 dB et une notification immédiate sur leur smartphone. Indispensable pour prévenir leurs proches et les secours sils sont absent !
Capteur de Qualité de l'Air Intérieur Intelligent
Votre confort dépend de votre environnement intérieur. Une température trop basse, une humidité trop importante, une mauvaise qualité de l'air ou un niveau sonore trop élevé peuvent créer un sentiment d'inconfort. Le Capteur de Qualité de l'Air Intérieur Intelligent vous explique comment les ajuster pour que vous vous sentiez bien chez vous.
La task force scientifique de la Confédération Suisse recommande l’utilisation de capteurs de CO2 à l’intérieur
des bâtiments, dans les salles de classe pour lutter contre le coronavirus. Les aérosols exhalés par les gens
présents dans des espaces intérieurs mal ventilés peuvent s’accumuler, augmentant les risques de transmission du SARS-CoV-2.
Le Capteur de Qualité de l’Air Intérieur Intelligent Netatmo constitue un outil simple pour alerter les personnes se trouvant dans un local avec mauvaise ventilation et les aider à prendre l’action appropriée, comme ouvrir les
fenêtres ou quitter les lieux.